结果:找到"语音芯片 音乐芯片",相关内容1000条
  • MP3音乐芯片的独特优势有哪些?
  • MP3音乐芯片是一种由内部晶振器组成的简单语音电路,将这种独特的MP3音乐芯片与其他零件进行接驳,便能够形成一个完整的语音集成电路。而深受顾客欢迎的MP3音乐芯片现如今已经广泛的使用在电子玩具和家用电器等众多的场合之中,这是由于MP3音乐芯片剧有着独特的优势而导致的。以下小编便为大家介绍一下MP3音乐芯片的独特优势有哪些?音质更加突出市面上专业的MP3音乐芯片具有独特的音质,在长期的技术调整之下MP3音乐芯片逐渐呈现了接近电脑的播放水平呈现的声音清晰并且圆润。这种独特的语音播放水平也是MP3音乐芯片所具有的独特优势,是因为MP3音乐芯片具备独特的晶振器,长期稳定均匀的震动能够使语音播报的效果...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-23 14:10:00
  • NV080C氧疗仪语音提示芯片,吸氧机OTP语音ic设计
  • 慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种具有气流受限特征的肺部疾病,这种气流受限不完全可逆,且呈进行性发展,它的发生与肺部对有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关。随着病情反复发作、急性加重,导致肺功能逐渐下降,出现日常活动甚至休息时也感到气短。临床表明,COPD患者在家庭中使用呼吸机进行治疗可以有效改善缺氧和二氧化碳潴留的症状!而经鼻高流量湿化氧疗仪是目前市场上较受欢迎的家庭氧疗设备,该设备在氧疗时湿化有助于减轻患者口咽部干燥,提高舒适度,有助于支气管扩张症患者痰液引流。NV080C语音芯片氧疗仪语音方案:NV080C是九芯电子推出的一款音质优美的OTP八脚语音ic,支持一组PWM输出口,可以直推...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic,otp 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-10-21 16:11:00
  • 漱口水语音芯片ic方案选型——NV080D-SOP8音频芯片
  • 使用漱口水的时间和使用方法,是在进食完后。此时使用,可以有效地把附着在牙齿表面或牙缝里的食物残渣冲洗下来,同时也能有效减弱生长繁殖。而漱口水智能售货机以自助售货机的形式,销售漱口水,不需要进行现金交易,扫码即可取。对于用户来说,漱口式智能贩卖机能够满足的是“便利”,就是在较短时间内满足购物需求。然而,传统的自动售货机都没有语音提醒功能,导致了一部分客户,特别是老年人视力不太佳的客户,在操作机器时容易出现操作错误的现象。因此,实有必要提出一种具有全程语音提示功能的自动售货机。NV080D芯片漱口水售货机语音方案:NV080D语音芯片预先烧录有相应的人性化语音,用于存储和输出语音信息;扬声器用于...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic NV080D 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-05 15:09:00
  • 九芯电子N9300音乐芯片在学步车上的应用
  • 宝宝学走路是所有家长非常关心的问题,宝宝学会了走路以后,就真正地成长了一大步,从小宝宝成为了一个大孩子,有的家长为了更好地锻炼孩子走路,早早地就给孩子买了学步车。学步车是宝宝会走路之前的代步工具,可以适度辅助婴儿学习走路,带玩具的学步车也具有“娱乐”性功能,对于训练婴儿肢体动作的协调有一定的帮助。它一般由底盘框架、上盘座椅、玩具音乐盒三部分组成,归属于玩具童车类。为了让宝宝在学步的同时,还可以启蒙语言,享受音乐的乐趣,许多儿童玩具车类厂商都会在学步车上,加入音乐播放的功能,而九芯电子N9300音乐芯片是一个提供串口的MP3芯片,完美的集成了MP3、WAV的硬解码芯片,通过简单的UART串口指...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-12 17:05:00
  • 蓝牙音乐芯片在无线音箱上的应用
  • 蓝牙音箱指的是内置蓝牙芯片,以蓝牙连接取代传统线材连接的音响设备,通过与手机平板电脑和笔记本等蓝牙播放设备连接,达到方便快捷的目的。蓝牙音箱以便携音箱为主,外形一般较为小巧便携,蓝牙音箱技术也凭借其方便人的特点逐渐被消费者重视和接纳。蓝牙音箱,实际上就是指依靠蓝牙传输协议作为载体进行数据传输的音箱,由于大部分的移动设备(手机、笔记本、平板电脑)都置有蓝牙芯片,不需要数据线或音频线连接即可快速被识别,操作简单,连接方便。市面上常见蓝牙音箱多为单声道音箱(单扬声单元),同时也涌现了一些音质优异的多声道音箱(两个或两个以上扬声单元)。N8700双声道蓝牙芯片一个提供多功能一体的,蓝牙解码芯片,完美...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 蓝牙 ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-18 15:47:00
  • 语音芯片是根据什么要选型?
  • 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic otp 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-27 11:40:00
  • 音乐芯片在地球仪上的应用!
  • 在电子技术的快速发展的今天,市面上会开口“说话”的电子产品越来越多;智能语音地球仪是采用先进隐形码光学识别技术和数码语音技术开发而成的新一代智能阅读和学习工具,配套识读器(又称阅读器、点读笔)使用。配套识读器(又称阅读器、点读笔)使用,通过点到哪里读到哪里的方式,实现视听结合、声图并茂,使传统枯燥的地球仪变得生动形象,七大洲、四大洋、世界各国疆域、版图、历史、政治、人口、语言、文化、城市、风俗习惯等海量地理百科知识轻松获取。而这个实现语音功能的核心是加入了音乐芯片,N9301音乐芯片是一个提供串口的MP3芯片,完美的集成了MP3、WMV的硬解码芯片。支持TF卡驱动,支持电脑直接更新spifl...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-25 16:28:00
  • 未系安全带语音播放提示ic应用方案
  • 《道路交通安全法》规定,驾驶人员和乘坐人员不系安全带均属违法行为,将面临扣分、罚款等处罚。“对于这类违法行为,交警部门多采取现场查处和电子警察抓拍的手段,经过一段时间的现场查处,我们发现一些突出的问题。”市公安局交警支队有关负责人介绍,后排乘坐人不系安全带的情况时有发生,甚至有市民面临查处仍不听劝阻,归根结底与市民安全意识薄弱有关。公安部交管局一项调查研究显示,不系安全带已成为道路交通致死的第三大原因,仅次于超速行驶和酒后驾驶,其中尤以国省道、高速公路为甚,因未系安全带造成在交通事故中致死的案例屡屡发生。为提升市民的安全防护意识,督促全员全程规范系好安全带,很多汽车厂家都安装了安全带提醒器,...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 离线 OTP 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-15 15:35:00
  • 语音芯片在儿童坐姿纠正器的应用!
  • 儿童不正确的坐姿很容易造成颈项肌的疲劳,引起颈肩痛、项肌痉挛,甚至出现头晕目眩;久而久之,势必会在成年之后过早地出现颈椎间盘退行性病变,导致颈椎病。很多人为此而忧心,孩子的事情胜于一切,这是很多家长的普遍想法。而与孩子学习相关的事情家长就更加重视了,如:视力保护、学习时的坐姿等等。寒假即将来临,很多孩子在家里上网课,有些家长面对孩子七扭八歪的坐姿很“挠头”。面对很多家长共有的困惑,目前兴起的“儿童坐姿矫正器”,家长可通过使用坐姿矫正器辅助提醒的方式,帮助孩子保持良好的坐姿。那么儿童坐姿纠正器是如何实现语音提示功能的?其核心是加入了语音提示芯片,NV040D语音芯片,它是是九芯电子推出一款性能...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 离线 ic 声 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-13 15:57:00
  • 语音芯片的应用?
  • 语音芯片在诸多产品中都有所应用,如MP3芯片、蓝牙芯片、智能AI芯片等等。相信很多朋友可能对语音芯片的底层知识并不是很了解,但是对于芯片的作用,还总是能说出个一二三。为增进大家对语音芯片的认识,小编九芯电子将对语音芯片如何录音、语音芯片如何烧录以及语音芯片的应用予以介绍。如果您也对芯片相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读。语音芯片怎么录音?语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音和放音语音芯片,如NR7100S、N930X系列录音芯片。设计一个使用语音ic芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音,如需要录制语音则选用带有录音功能的语音芯片,否则就选用只有放音功能的语音播放芯片。通常带有录音功...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 离线 OTP 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-29 16:01:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: